This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:APWM 占空比容差

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917512/ucc21750-tolerance-of-apwm-dutycycle

器件型号:UCC21750

大家好、

我对数据表第10页上 APWM 占空比的温度容差有疑问:第10页标题中的温度范围是否也适用于 APMW 占空比的指定范围?

我看到、在测试条件中额外指定了内部电流源容差的温度范围、因此我想知道为什么没有给出 APWM 占空比容差的温度范围信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias、

    TI 保证部件的性能符合 APWM 最小/最大占空比规范以及通常的所有规范。 这不仅考虑了指定的温度范围、还考虑了工艺角。

    通常、最小/最大规格可能比器件的实际性能更宽松、因此 APWM 精度报告很有用(从您的另一个 e2e 文章中可以看到)。

    最好

    Dimitri