This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022 -未调节的直流/直流反激式输出电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914103/lm5022-lm5022---unregulated-dc-dc-flyback-output-voltage

器件型号:LM5022

您好!


在附加的直流/直流反激式设计中、哪些原因可能会导致无法调节 LM5022控制器的输出电压? 当输入电压为12伏时、隔离式输出的值为5.4伏(正常值为12V)、非隔离式输出的值为640毫伏(正常值为5V)。 该芯片以大约25%的 PWM 驱动稳压晶体管 T1。 芯片电源电压 VCC 值在正常10时仅为8.4伏、因为缺少1.6伏的电压落在预稳压器 T2的漏源极上。

谢谢、

Tsvetan Ginin

e2e.ti.com/.../PowerBoard_5F00_V1.0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetan:

    感谢您提出问题并使用 LM5022。

    您是否可以布置变压器的匝数比? 另外、您运行的负载条件是什么? 输入电压是多少?

    需要检查的几件事

    1、COMP 引脚电压是多少? 是否拉至5V?

    2. R13上的电压波形是什么? 器件是否达到峰值电流限制?

    3.如果 R7被移除、输出是否稳定? 只需从 VCC 移除外部电源即可。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    很抱歉耽误了时间、但我花了一段时间测量设计参数。 我更正了 IC2接线中的错误、电路启动、但仅在空闲时启动。 在负载条件下、该设计将超出稳压范围并自动激发。 随附时序图的文件根据测量它们的组件进行命名。 此设计需要30-40秒才能达到12伏的输出电压。 D3特别加热(80 - 90 * C)。 我移除了 R7、IC1由其内部稳压器供电、VCC 的值为6.92V。 Vcomp 的电压在无负载时为1.993V。
    我想它是关于补偿输出电路(C9、C10 ...) 并选择​​合适的 R2、R3、C6、C13和 R10值。 这是我需要帮助的地方。

    谢谢!

    Tsvetan

    e2e.ti.com/.../PowerBoard-Ver.1.0.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsvetan、您好!

    您是否认为从 WEBENCH 开始、根据您的要求计算隔离式12V 输出的外部组件是一个好机会?

    也许这可以很好地说明需要更改哪些内容才能使解决方案正常运行。