This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:电感L,呲呲噪声 μ A

Guru**** 2534470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916713/mc34063a-l

部件号:MC34063A

MC34063升压拓扑如下:μ A

测试管脚1(即电感和二极管之间的PIN1)波形如下:μ A

问题:μ A

1 μ A (PIN1)、开关管脚SC 的波形是否正常?

2、该设计中电感L我们选择的value =150uH,出现了呲呲的噪声,请帮忙解决一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4057332、

    首先、我希望我能理解您的问题、因为我需要使用翻译器。 很抱歉,但我不会说中文。

    1.输出端是否可能具有非常低的负载? 对于低输出负载、开关波形似乎正常。 转换器需要进入断续导通模式、以将输出电压保持在目标位置。

    2.您更改了电感器、因此请分享您的原理图、因为我认为与上图相比、这不是唯一的更改。
    "屏幕上的高噪声"是什么意思? 设备是否为显示器的电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

    1、应用电路图如下:

    2、Iload = 200mA

    3、测试波形在引脚1处获得;

    4、听到  耳朵的噪音;

    请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user40573332、

    感谢您提供原理图。

    请检查以下两点:

    1.如果从电路板上移除电感器并通过导线连接、会发生什么情况。 声学噪声是否发生变化?

    2.如果将电容器 C1228减小到1nF 会发生什么情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brigitte

    1 μ H、导线而不是电感器 L1204 μ H,消失;

    2 μ F、电容 C1228的值为1nF,SC 引脚的开关频率更快,μ F、但噪声仍然存在;

    3 μ H、电感值为47uH,噪声  小于。μ V、但噪声仍然存在,测试波形如下:

    噪声仍然存在,请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,user40573332

    好的、那么噪声是由电感器引起的。 因此、可以使用物理上不同的电感器来更改它。 您可以检查其他150uH 电感器、以检查电感器的另一个物理结构是否消失。

    2.噪音是否会改变频率(您是否听到更高的声音)? 两种情况下的噪声(1.5nF 和1nF)是否都取决于负载?

    3.用47uH 进行 SC 测量,对吧? 您使用了一个具有相同物理结构和尺寸的47uF 电感器、对吧? 开关电流会导致电感器中发生机械运动、并且当电感器连接到电路板时、电路板会随着这种机械变化而振荡、然后您会听到噪声。 因此、通常最简单的方法是将150uF 电感器更改为具有不同物理结构的电感器。