This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82810:EN 和 PG 高电压额定值

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM82810, LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917141/tpsm82810-en-and-pg-upper-voltage-ratings

器件型号:TPSM82810
主题中讨论的其他器件: LM3880

您好!

 序列开始时的 TPSM82810稳压器仅提供0.85V 电压、这不足以启用下一个稳压器(VIH_EN = 1.15V)。
是否可以将 PG 上拉至5V (VIN)并将5V 电压馈入下一 个 TPSM82810的 EN 引脚?

 TPSM82810的绝对最大额定值表示 EN 和 PG 引脚的额定应力电压约为 VIN、但在非应力额定值上我找不到太多(我查看了建议的工作条件和电气特性表)。

LM3880非常出色、但我们更希望避免额外的卷带、并且我们的电路板空间不足。

此致、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    是的、您可以将 PG 上拉至 Vin 并使用它来驱动另一个 EN 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、