This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:输入电容0603/0402选择

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916368/tlv62585-input-capacitor-0603-0402-selection

器件型号:TLV62585

大家好、

输入电容器当前使用10uF/6.3V/0603 、GRM188R60J106ME47

我们需要修改10uF/6.3V/0402 、GRM155R60J106ME47

但是、在直流偏置3.3V 时、0402尺寸将具有更大的容差精度、我想了解是否可以使用0402输入电容器特性替代 TLV62585? 是否有任何稳定性考虑因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有什么想法或建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    我最好 留在 GRM188R60J106ME47 (10uF/6.3V/0603)、因为 TLV62585甚至具有 GRM21BR71A106ME51L 的特性、 该特性具有比 直流偏置更好的电容降额。 使用有效电容较低的电容器 将导致 VIN 引脚上的纹波电压更高 、并可能影响环路稳定性、尤其是在负载电流较高时。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    如果您没有进一步的查询、我将关闭此主题。 您可以随时通过发布您的问题来重新打开主题帖。

    此致、

    Excel