This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568A:随温度变化的变频

Guru**** 2508515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915922/tlv62568a-vf-variation-against-temperature

器件型号:TLV62568A

大家好、

我的客户希望估算整个温度范围内的 VF 精度变化。
您是否有数据显示 Vin 3.3V 时 VF 温度特性的趋势?

我可以在数据表中找到“FB 电压精度”图,它在整个温度范围内显示的变化非常小。变化太小,无法看到趋势,所以您能给我一个具有不同刻度的图吗?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    对此有任何意见吗? 我的客户正在等待您的评论。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    对迟交的答复表示歉意,但我  将立即答复你。

    此致、

    Excel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel-San、

    感谢您的回复、但我的客户正在等待您的回复、因此请尽快检查。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    当我们在内部讨论这一点时、我将关闭此主题。

    谢谢你。

    此致、

    Excel