TPS26620如何确定启动时输出是否存在短路? 根据我对数据表的初始读数、我曾预期过两种行为中的一种-电流输出将达到 I_fastrip、FET 将立即关闭、或者电流将被限制为 T_cl 的 I_LIM、然后将发生故障情况。
我的系统有一些浪涌电流、我希望部件将电流限制为880mA、并且在 T_cl 的512mS 过期之前、输出电容器将充电。 但我看到、提供880mA 的时间仅为5-10ms (可能是0.022uF C_DVDT 设置的软启动时间)、然后 FET 关断。
这似乎与图42匹配、图42显示了 I_IN 在关闭自动重试延迟前几毫秒内打开。 但在本例中、我无法确定是什么导致 FET 关断。 电流限制为 I_lim、但对于 T_cl、我本来希望电流保持导通状态。 它可能是由于热过载而关闭的? 这是有道理的、但在部分中没有说明。