This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:发生了 WPC 认证错误。 I'd 想问您如何解决这个问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917425/bq51013b-a-wpc-certification-error-has-occurred-i-d-like-to-ask-you-how-to-solve-this-problem

器件型号:

你好
我正在使用 BQ51013B 开发 RX 充电器。
电池规格为3.7V 24mA。
WPC 认证正在进行中。
兼容性测试已通过。

但互操作性测试失败。

Belkin TX 设备出错。

故障的症状是...
开始充电一分钟后、Belkin 充电器将关闭、打开并开始充电。
1分钟后、再次关闭电源、开启并开始充电。
并正常充电。

原因分析结果
当 RX 功率小于1W 时、便会发生 Belkin TX。

电路图如下所示。

天线:PCB 天线  

RECT:15Kohm (20kohm:兼容性故障,15Kohm:兼容性通过)  

Rfod:200欧姆  

------------------------------------------------------------------
如果您将 RRECT 更改为12千欧并继续进行测试,则 Belkin 充电器将通过测试。(RX 电源1W)  
但是,兼容性失败。
请给我一些建议。

下面是 no9测试图片。 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Seung gie Lee "]

    器件型号: BQ51013B

    你好
    我正在使用 BQ51013B 开发 RX 充电器
    电池规格为3.7V 24mA。
    WPC 认证正在进行中。
    兼容性测试已通过。

    但互操作性测试失败。

    Belkin TX 设备出错。

    故障的症状是...
    开始充电一分钟后、Belkin 充电器将关闭、打开并开始充电。
    1分钟后、再次关闭电源、开启并开始充电。
    并正常充电。

    原因分析结果
    当 RX 功率小于1W 时、便会发生 Belkin TX。

    电路图如下所示。

    天线:PCB 天线  

    RECT:15Kohm (20kohm:兼容性故障,15Kohm:兼容性通过)  

    Rfod:200欧姆  

    ------------------------------------------------------------------
    如果您将 RRECT 更改为12千欧并继续进行测试,则 Belkin 充电器将通过测试。(RX 电源1W)  
    但是,兼容性失败。
    请给我一些建议。

    下面是 no9测试图片。 。

    https://imgur.com/TNapuT2

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们可以脱机解决这个问题--我将与您联系。