This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:使用双极电源时、将 CLMPI 引脚连接到栅极是否有好处

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917269/ucc21750-is-there-a-benefit-to-connecting-the-clmpi-pin-to-the-gate-when-using-a-bipolar-supply

器件型号:UCC21750

对于我们的三相6 IGBT 逆变器、每个 IGBT 驱动器将由驱动器输出侧的+15V、-10V 直流/直流模块供电。

在这种情况下、仍然将 CLMP1引脚连接到 IGBT 栅极是否有好处(即利用有源米勒特性)  

或者、我可以将其连接到 VEE。

谢谢

David Nyarko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    一般认为、在驱动 IGBT 时、双极电源本身足以防止误导通。

    它可能取决于 dv/dt、IGBT 大小和 VBUS 电压/功率电平。 如果您希望这些电荷注入、或希望栅极因该电荷注入而出现一些振铃、最好将其连接起来。 通过为器件提供到 VEE 的额外低阻抗路径、它只有助于在关断期间使 VEE 的栅极更加稳定。 如果您驱动的 IGBT 特别大、米勒电容会更大、因此在关断期间有更多的电荷注入到栅极、而在更高的 VBUS 下开关速度更快时、这种电荷注入也会增加

    使用内部米勒钳位不应有任何缺点(在某些情况下可能会有 CLMPE (其他 UCC217xx 器件上提供的外部钳位控制是首选)、其设计用于与双极电源结合使用。

    由于不知道您的设计的具体细节、我们从使用米勒钳位和双极电源15/-8V (带和不带米勒钳位)的 EVM 中获得了一些信息、并比较了对栅极电压瞬态的影响。

    下面的链接进行了比较。 应该有助于提供一些实际数据

    https://www.ti.com/lit/ug/tidudg6/tidudg6.pdf#page=24

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮让我知道、如果您有任何疑问、请告诉我!

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎 David、如果您有任何疑问、敬请告知。

    最好

    Dimitri