This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12040:多个 UCC 输出能否连接在一起?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12040
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915999/ucc12040-can-multi-ucc-outputs-connect-together

器件型号:UCC12040

大家好、

我们找到了一个5V 至3.3V、输出2W、 4个 UCC 输出能否连接在一起的用例?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff -问得好。 不建议并联两个 UCC12040/50直流/直流转换器的输出。 并联直流/直流转换器输出需要某种类型的遥感功能或访问转换器的内部反馈。 UCC12040/50中没有这两种选项、因此没有方便的方法强制在稳态运行中实现平衡负载共享。 此外、还有一些动态性能问题、例如软过载恢复、短路恢复、瞬态响应和启动等。  如果您需要与 UCC12040相似的隔离功能 、但需要更高的功率、我建议 使用 SN6505A/B (请参阅 SN6505A/B 数据表中的表3)、该器件需要微型外部变压器、但应能轻松获得所需的2W 功率。

    此致、