This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:Cin 与 Cout

Guru**** 2813295 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917359/tps51200-cin-vs-cout

器件型号:TPS51200

您好、E2E、

在 TPS51200 DS 的第8.2.2.2节中、它说:

在 VO 引脚上使用更多的输出电容、从而提供更多的输入电容。 通常、输入时使用 COUT 值的一半。

目前、稳压器的输出端有250uF 的大容量电容、该大容量电容馈入 TPS51200并为 TPS51200提供4.7uF 的 Cin (总计247.7uF)。  但是、在 Vttout 上有77uF 的 Cout。  1/22out = Cin 要求的重要性如何?   

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、  

    总 Cin 很好、大于 Cout。  

    如果 VDDQ 稳压器远离 TPS51200、最好至少将20uF Cin 靠近 TPS51200 VLDOIN 引脚放置。  

    谢谢