This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:BQ25155和 CC2642R 之间的电压问题

Guru**** 2513405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911158/bq25155-vol-problem-between-bq25155-and-cc2642r

器件型号:BQ25155
主题中讨论的其他器件: CC2642R

我们使用的是上述 MCU (CC2642R)和充电器(BQ25155)。 问题出在 BQ25155的 VOL 值。 0.525V 是 BQ25155可靠地解释为低电平的最高 GPIO 输出电压。 但是、VIL (最高 GPIO 输入电压可靠地解释为低电平)为0.42V。 因此 、CC2642R 不会将0.525V 解释为低电平。

如何解决此问题?

这甚至是一个问题吗?  是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这不应该是问题、因为 VIO 的0.25是最大值、即 unlikey。 但是、解决此问题的一种方法是使用较低的1.8V VIO 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我不能听从你的答复! 我不理解你说过的! 您能解释一下吗?  

    当为 MCU 和充电器提供2.1V 电压时、会给出我最初问题上的上述计算结果。  

    如果我们同时为 MCU 和充电器提供1.8V 电压、则问题会减少、但仍然存在。 当 VOL=0.45V (充电器)进入 VIL=0.36V (MCU)时、将会发生问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2642参数的规格为25C、BQ25155数字在-40C 至125C 的温度范围内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否认为 CC2642 VOH、VIH、VIL 和 VOL 不会因此而出现问题? 我有两个问题要我确保没有问题;

    1) 1) 在 -40°C 至125°C 的温度范围内、CC2642 VOH、VIH、VIL 和 VOL 是什么?

    2) 2) 25°C 时、BQ25155 VOH、VIH、VIL 和 VOL 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您必须在 CC2642论坛上发布问题才能获取该器件的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二个问题是关于 BQ25155的。 你能回答吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    典型值将大约为20% VIO