This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在我们的鼠标上的 BQ25895M 中发现漏电

Guru**** 2510735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917203/leakage-of-electricity-was-found-in-bq25895m-on-our-mouse

器件型号:BQ25895M

问题 :在我们的鼠标。上的 BQ25895M 中发现漏电

2.问题说明:在为鼠标 充电后,拔下 USB 电缆后,一体机无法正常工作。

分析: 当 PSW 开关 处于关闭模式时。 然后 测量 电压(detal、请参阅以下 应用电路)。  

                   <1>.VBUS 是3.2V.normal、是低电平0V。

                   <2>.Vin 为2.85V。

                   <3>.Vbat 和 Vout 为3.75V

                   <4>.USB_DECT 为2.15V

结果:根据上述分析。  结论是 、VBUS 3.2V 电压从 BQ25895M 的引脚1泄漏到 VBUS。

下面是应用电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.当 VBUS、VBAT、IBAT、VSYS、ISYS 等测试条件发生时、您能为我们提供帮助吗? 您是否仅指电池操作? 是否启用了 OTG (升压)模式?

    2.当行为发生时、所有寄存器值是多少?

    谢谢、

    宁。