This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:单独使用 SVID 接口

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917307/tps53622-using-svid-interface-alone

器件型号:TPS53622

在数据表中、应用信息部分为 Intel 平台同时提供 SVID 和 PMBus。 对于英特尔 SOC、是否可以单独使用 SVID 而不是两者? 如果我们不将 PMBus 接口与 SVID 一起使用、是否有任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    使用 PMBus 不是必须的、但即使系统中未使用 PMBus、也请反转用于 TI GUI 的连接器、以便对环路和调试进行微调。

    在项目为 MP 后、您随后不需要连接器。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表中、提供了 PMBus 访问的寄存器/数据。 对于 SVID 接口、没有可访问 TPS53622的所有寄存器/数据的信息。 例如、我想知道 SVID 接口是否可以访问 NVM 内容? TI 是否提供了任何包含此信息的文档? 如果不是、我可以在哪里找到此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SVID 寄存器是 Intel 专有信息、因此数据表中不包含详细信息。  

    有关 PMBus 的更多信息、请参阅 TPS53622技术参考文档。如果您想获取该文档、请联系您当地的 TI 代表。

    谢谢