This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:BOOT0 &放大器;BOOT1连接

Guru**** 2809995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037, AM5728, TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916302/tps659037-boot0-boot1-connection

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5728TMDSEVM572XTPS53319

您好!

在我们的设计中、TPS659037与 AM5728搭配使用、该设计基于 TMDSEVM572x。 电路板上没有单独的上电开关。 在本例中、BOOT0和 BOOT1引脚上需要什么连接?

请检查以下连接并提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您还没有 :https://www.ti.com/lit/pdf/sliu011、请查看用户指南

    BOOT0将确定您使用的 DDR 电压(1.35V 或1.5V)。 如果您计划在 AM57x 处理器上使用 PMIC 的热复位功能、则应将 BOOT1设置为高电平。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。 请确认 schmatics 中 PWRON、POWERHOLD 引脚的连接、以便在没有上电开关的情况下使用。

    此致、

    Thariq C P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thariq、

    如果未使用 PWRON、则应将其保持悬空(它在内部连接到 VCC1、因此您不想将该引脚接地)。 POWERHOLD/GPIO_7是用于启用 PMIC 的信号。 如果您将其连接到 VRTC、则在为 VCC1供电时 PMIC 始终处于开启状态。 这意味着在移除电源之前、无法执行断电序列以安全关断 AM57x 处理器。 如果您希望能够在断电之前关闭处理器、我建议使用外部信号来控制 POWERHOLD。 即使是前置稳压器的电源正常信号也可能起作用。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natasha、

    我们使用 TPS53319来生成 VCC1、它具有5V 的 PGOOD 输出。 是否可以使用电阻分压器将该信号连接到 POWERHOLD? 在这种情况下、是否应移除上拉电阻(R506)?

    此致、

    Thariq C P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thariq、

    POWERHOLD 引脚可处理高达5.25V 的电压。 如果没有太多噪声、5V 信号将是可以的、否则您可以根据自己的建议进行分频。 您是正确的、可以移除上拉电阻器。

    谢谢、

    纳斯塔莎