This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2672:LM2672MX-5.0/NOPB 上的认证问题

Guru**** 2523260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915486/lm2672-certification-issue-on-lm2672mx-5-0-nopb

器件型号:LM2672

尊敬的 TI:

我们在产品中使用您的 IC LM2672MX-5.0/NOPB。

现在、我们想知道该 IC LM2672MX-5.0/NOPB 是否通过了安全标准 IEC 62368-1:2014认证? 如果否、是否通过了其他安全标准?

您能否检查您的记录以告诉我上面的查询?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我知道、它没有通过安全标准验证、而对于直流/直流转换器、它更多地取决于您在系统中使用芯片的方式、并且系统需要满足 IEC 62368-1:2014安全标准。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    感谢您的反馈!

    换句话说、您是否根据以下源自 IEC 62368-1:2014的 G.9条款的要求测试 IC

    如果没有、您可以对 IC 执行这些测试吗? 再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我检查 G.9集成电路(IC)限流器,如果您将其用作5V 输出源,它会将电流限制在2.2A 以下,满足低于5A 的要求。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当使用 EVM 板的设置开发芯片时执行这些测试,但组件值与您描述的值不完全相同。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您能否向我们提供这些测试的报告或结果以供参考、因为我们希望将此 IC 提供给认证机构测试?

    顺便说一下、什么是缩写词 EVM? 您能否提供此 IC 的免费评估板?

    非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linhong、您好!

    有关上述问题、请联系您当地的德州仪器销售报告。

    在 TI.com 上共享不易获得的信息通常不需要 TI 与客户签订 NDA。