This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620-Q1:尝试在 TINA 中进行仿真的 LMR33620ADDAR

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916082/lmr33620-q1-lmr33620addar-trying-to-simulate-in-tina

器件型号:LMR33620-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR33620

尝试一个简单的仿真我的目标是使用 LED 控制的反馈来控制 FB 引脚我收到了这个警告我已经包含了库和文件

e2e.ti.com/.../LMR33620C_5F00_TRANS.libe2e.ti.com/.../LMR33620C_5F00_TRANS.TSMe2e.ti.com/.../lmr33620.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请将 NC 连接到 GND、并为仿真添加1A 负载。  

    当转换器在空载条件下工作时、Fsw 非常低。 负载为1A 时、它可以在2.1Mhz 下工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有机会向我发送您使用的激励、因为我无法重现您的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅下面的内容

    e2e.ti.com/.../1565.lmr33620.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在尝试进行直流分析计算 Nodal 电压时、是否可以对该消息执行任何操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Greg、

    无法看到图像。

    您能否确保图像已正确上传?

    我通常使用 jpeg 并在帖子窗口中单击带有图片框的按钮和它上面的加号按钮。

    谢谢、

    马歇尔