请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5088-Q1 您好、TI 团队
我的客户 有疑问。
尽管外部 FET 的栅极连接到 HG 引脚(引脚14)、但运行波形中会发生振铃。
通过在 HG 引脚(引脚14)和 FET 栅极之间添加一个栅极电阻、可以改善这种情况。
1.是否可以向该节点添加栅极电阻器?
2. 如果加法正常,最大电阻值是多少?
(Ω 认为它取决于所使用的 FET、但如果您查看波形、如果它大约为30 μ s、则不会出现波形失真)
此致、
高志林