This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:引脚分配问题

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61435-Q1, LMR33630-Q1, LM62440-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917053/lmr33630-q1-pin-out-questions

器件型号:LMR33630-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61435-Q1LM62440-Q1

大家好、

我是台湾的 FAE Roy、我想问 IC 级问题。 我知道我们有两种宽输入电压降压解决方案、分别称为 LM614xx-Q1和 LMR336x0-Q1。(展频和非展频)

我使用 LM61435-Q1和 LMR33630-Q1进行比较。 我不知道为什么我们不对这两个器件使用相同的引脚输出。 我的意思是、客户可以首先使用非展频解决方案、当他们无法通过 EMI 验证时、他们可以将 LMR 系列替换为 LM 系列。  

这些可通过灵活的设计实现。 您能否告诉我您为什么使用不同的引脚输出? 有什么原因?

如果原因是保密的、请直接向我发送电子邮件。 roy.chou@ti.com  

谢谢你。

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    感谢您分享您的不满。

    请记住、我们会尽力平衡性能和易用性。

    由于在某些情况下存在机会、引脚排列通常会进一步优化。

    此外、根据数据表第5节中的器件特性表、LM61435-Q1还提供了展频和非展频型号。

    L成形 术、如果客户希望只有单个可订购的 LM62440-Q1展频可通过 MODE 引脚进行配置。 如果希望对 LM61435-Q1器件进行扩频、则器件可以同步、或者客户可以在两个可订购产品之间进行选择。