This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FSL336LRN:半模系统的替代解决方案#39;s FSL336LRN

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28911, UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913783/fsl336lrn-alternative-solution-to-on-semi-s-fsl336lrn

主题中讨论的其他器件:UCC28911UCC28881

客户正在寻找 适用于 ON-Semi 公司的 FSL336LRN 的替代解决方案。

如果我们有类似的器件、您能提供建议吗? 即使是非 P2P 也是可以接受的。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu - Chen、

    请您分享您的设计的一些规格吗? 如果我们知道以下规格、我们应该能够为您提供一个很好的替代解决方案建议:

    -输入电压范围

    输出功率和电压

    -所需的开关频率

    设计拓扑(反激式或降压)

    在给定您的设计规格后、除了反激式或降压外、我们还很乐意提供替代拓扑建议。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu - Chen、

    我们尚未收到您关于设计规格的反馈。 虽然如果我们有上述规格、我们可以提供更好的替代建议、但我可以向您介绍 TI 提供的 UCC28881。 它是一款具有集成 FET 的 PWM 控制器、支持与 FSL336LRN 类似的降压和反激式拓扑、但要注意器件的输出功率较低。 如果您的应用需要更高的功率、我建议查看 UCC28911、这是另一个专门支持反激式拓扑的具有集成 FET 的开关控制器。 如果这些是令人满意的替代方案、请告知我们、以便我们可以将此主题标记为已解决。 否则、请告知我们一些设计规格、我们可以提供更定制的替代解决方案。

    谢谢。