This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410EVM-018:受控整流器

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1007, TIDA-010062, TIDM-02008
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913876/lmg3410evm-018-controlled-rectifier

器件型号:LMG3410EVM-018
主题中讨论的其他器件:TIDM-1007TIDA-010062TIDA-00951TIDM-02008

您好!

我们有关于 TIDA-00961和 TIDM-1007的两个电力电子产品问题。 这些是;

  1. TI Designs:TIDA-00961 (基于 GaN 的高效率1.6kW 高密度1MHz CrM 图腾柱 PFC 转换器参考设计)主要用于将交流电源整流至400VDC。 问题是、我们是否可以使用该设计将交流电源整流为48VDC? 我们是否仍然能够实现适当的 PFC?
  2. 如果目标是我们实现具有可调直流输出的单个交流电源的整流。 您是否建议使用 TIDA-00961或 TI Designs:TIDM-1007 (使用 C2000TmMCU 的交错式 CCM 图腾柱无桥 PFC 参考设计)?

此致

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、将您的查询发送给 TIDA-00961的设计所有者。  遗憾的是、该工程师在中国工作、周末已经外出。  请让我们在另一个工作日内全面审查您的问题并作出回应。  

    此致

    John Fullilove

    参考设计操作

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

    感谢您的问题、很高兴为您提供帮助。

    1、TIDA-00961和 TIDM-1007均为升压 PFC、不能支持48VDC 输出。 您可以使用另一个直流/直流级、例如 LLC、PSFB (全桥相移)来实现该目的。 此外、TI.com 上还提供了多种参考设计。

    2、PFC 通常不针对可调输出、其输出通常固定为380Vdc ~ 400Vdc、具有较高的电压纹波。 与问题1相同、建议使用两级结构(PFC + DCDC)。 您可以参考 TIDA-010062作为示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dyson

    感谢您的清晰回答。 现在有问题;

    1. TIDA-010062是否允许双向功率流(即交流电流至48VDC、48VDC 至交流电)? 如果没有、您是否有这样的参考设计(即直流侧控制整流+双向功率流)?
    2. 如果直流电压是可控的、那么受控范围是多少(12VDC 至400VDC)?
    3. 该设计在直流侧的预期纹波是多少?
    4. 我们是否可以使用单相而不是三相来提供该设计?

      此致

      Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dyson

    很抱歉我想说:

    如果我们将该设计实施为三相整流器、我们是否仍然可以将其作为单相整流器运行?

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    [引用用户="Sam Ref"]

    • TIDA-010062是否允许双向功率流(即交流电流至48VDC、48VDC 至交流电)? 如果没有、您是否有这样的参考设计(即直流侧控制整流+双向功率流)?
    • 如果直流电压是可控的、那么受控范围是多少(12VDC 至400VDC)?
    • 该设计在直流侧的预期纹波是多少?
    • 我们是否可以使用单相而不是三相来提供该设计?

    [/报价]

    1. 答案:不、TIDA-010062是单向设计的。 对于双向图腾柱 PFC、您可以参阅 TIDM-02008、 双向直流/直流转换器可以参阅 TIDA-00951。  
    2. 在 TIDA-010062中、直流电压固定在12V 输出上;
    3. TIDA-010062纹波电压预计小于300mV;
    4. TIDA-010062是单相输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

      如果不存在神经线、那么使用单相整流器实现三相整流器并不容易。

    但是、如果您是四线三相系统、您可以这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Dyson、

    在随附的图中(从 TIDM-02008重新生成)、我们是否从单相中生成三相(120度偏移)?

    如果是、我们为什么要这么做?  

    您说过、该设计用于双向功率流。 这三个相位是否用于电源流的两个方向?

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dyson

    当输入功率为三相而不是单相时、您是否能够绘制与所附图类似的图?

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

    TIDM-02008使用三相乘120度交错、通常接受这种方法来降低输入电流纹波并降低 EMI 滤波器的差分电感。

    您可以将 TIDM-02008用于三相输入、方法是将三相组合输入拆分为3个独立输入、并将每个输入连接到一个相位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dyson:

    • 对于 TIDM-02008设计、如果输入为三相(根据您的图)、我们是否仍然需要连接到中性点和直流总线的2个 MOSFET 及其 UCC27714D?

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

    TIDM-2008是单相输入基准。 您需要修改其硬件以支持三相输入。

    如果您对三相 PFC 控制非常了解、则可以移除具有 MOSFET 的第四个桥臂。