主题中讨论的其他器件:TIDM-1007、 TIDA-010062、 TIDA-00951、 TIDM-02008
您好!
我们有关于 TIDA-00961和 TIDM-1007的两个电力电子产品问题。 这些是;
- TI Designs:TIDA-00961 (基于 GaN 的高效率1.6kW 高密度1MHz CrM 图腾柱 PFC 转换器参考设计)主要用于将交流电源整流至400VDC。 问题是、我们是否可以使用该设计将交流电源整流为48VDC? 我们是否仍然能够实现适当的 PFC?
- 如果目标是我们实现具有可调直流输出的单个交流电源的整流。 您是否建议使用 TIDA-00961或 TI Designs:TIDM-1007 (使用 C2000
MCU 的交错式 CCM 图腾柱无桥 PFC 参考设计)?
此致
Sam