Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, TPS23861
主题中讨论的其他器件:TPS23880、
多年来、我们一直在产品中使用 TPS23861、现在效果很好。 然而、我们似乎遇到越来越多的无法解释的现场故障。 I2C 上的故障器件无响应、并且任何通道上都没有检测活动。 他们的触感不是很温暖。 其中绝大多数都有一个特征标记、可以在下面有点模糊的图片中看到这一点。 TPS 标记中的 P 和 S 正下方有一个火山口。 我们的大多数应用都是户外应用、某些故障可能由雷击造成、但这不会以任何方式涵盖所有情况。 如果未发现其他明显的电路板损坏、则仅更换 IC 即可在所有情况下恢复正常运行。 这个火山口的位置是否能让人深入了解可能失败的原因? 我们正在逐步采用使用 TPS23880的更新板来添加802.3bt 支持、但我们已安装了使用23861的底座。 非常感谢、祝您一切顺利、 Charlie