This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:热敏电阻位于何处?

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913598/bq24171-where-does-the-thermistor-go

器件型号:BQ24171

我们为 OUT 系统设计了一个 BQ24171、用于为锂离子智能电池充电。   智能电池有一个可使用 I2C 接口读取的内部热电偶。  通过 BQ24171设计电路板的工程师是冗余的、因此将热电偶放置在电池附近。 因此、电池过热并关闭充电。   

问题:  

1) 1)如何不以可靠且一致的方式将 BQ24171热电偶连接到电池?  是否必须将其热粘在蓄电池的主体上? 将其"靠近"电池是否足够?

2) 2) TI 是否制造了另一个可通过 I2C 接口控制的电池、并通过编程方式降低了其充电电流?  如果是、我的微控制器可以轮询电池温度并手动控制充电电流。

谢谢

-Ed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    1.需要将热敏电阻放在电池上,以便精确地感测温度。

    2. TI 不生产电池。 有多个充电器具有 I2C 接口、可手动控制充电电流。 我建议查看下面的电池充电器 IC、查找适合您需求的充电器。

    www.ti.com/.../overview.html

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    1) 1)如何将热敏电阻连接到电池?  热熔胶?

    2) 2) TI 制造的其他充电器是否可以通过 E2C 接口"脉冲"打开和关闭、以便我的微控制器可以轮询智能电池的热敏电阻并作为二阶控制来控制充电?

    谢谢、

    -Ed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    1) 1)我不建议使用热胶、因为喷枪对电池的温度可能会造成损坏。 我会推荐某种热环氧树脂、确保电池在应用时不会过热。

    2) 2)您是否询问充电器有时是否可用作直通、其他充电器是否可用作转换器? 请阐明您要实现的目标。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供热熔胶建议。

    我们使用的电池是具有 I2C 接口和板载热敏电阻的智能电池、可通过该 I2C 接口进行读取。 我的微控制器在充电期间处于唤醒状态、可以轮询电池的温度、并在电池过热时关闭充电器。

    我们当前的情况是、电池过热并完全关闭充电几个小时、直至其冷却。  我希望能够"脉冲"充电器(或通过 I2C 或 SPI 接口以编程方式)自行控制充电。   在制造过程中、如果充电器的热敏电阻能够可靠地在电池上正确放置、并且具有正确的热特性等粘合剂、我对此几乎没有信心  我想使用电池上已有的热敏电阻。  这有道理吗?  我对此感到天真吗?

    谢谢

    -Ed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ED、

    如果您想使用外部热敏电阻、我建议查看数据表的第9.3.18节。 您可以对电阻分压器进行编程、以指示您使用热敏电阻根据温度条件为电池截止充电所用的温度。 图17对此进行了很好的解释。 只需澄清一下、这里的温度不是固定的、它们取决于您的热敏电阻和电阻分压器。

    您可以对温度窗口进行编程、以便在智能电池的窗口周围充电。 如果一切正常、您应该能够不间断地充电、因为您永远不会达到智能电池的极限。

    至于随附的热敏电阻、是否有方法将其连接到充电电路? 如果没有、您应该使用微控制器将 ISET 引脚电压拉至低电平(如第9.3.2节所示)、以便根据您的需要禁用充电。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。