This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62240:100%占空比与旁路模式

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917170/tps62240-100-duty-cycle-vs-bypass-mode

器件型号:TPS62240

大家好、我想知道 TPS62240 的带旁路模式的100%占空比与其他芯片(例如 TPS6273)有何区别?

在100%占空比下、当输入电压低于输出电压时、输出电压是否会跟随输入电压?

如果是、它将达到多远、输出电压调节会发生什么情况?

此致、

Bagus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bagus、

    它们之间没有区别、只是一种不同的方式来描述相同的操作。 TPS62240数据表 第9页介绍了该模式的工作方式:"一旦输入电压接近标称输出电压、器件便开始进入100%占空比模式。 为了保持输出电压、高侧 MOSFET 开关在一个或多个周期内100%接通。 随着 VIN 进一步降低、高侧 MOSFET 开关完全导通。"

    在100%模式下、由于高侧 MOSFET 的内部电阻(RDSon)和电感器的直流电阻、VOUT 将始终低于 VIN。  这两个电阻引起的压降可以按照 TPS62240 数据表(RDSON+RL)*Iout 第9页的公式1计算得出。

    因此 VOUT = VIN - (RDSON+RL)*Iout; 直到 VIN 降至 UVLO (欠压锁定)阈值以下、当这种情况发生时、转换器的输出级被禁用- VOUT 将为0V。

    此致、

    Davor