This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2375:低功耗 PoE-PD 器件的连接确认以及 TI 电源轨

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2375, TPS23753A, TPS23758, TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916879/tps2375-connection-confirmation-along-with-ti-power-rail-for-low-power-poe-pd-device

器件型号:TPS2375

你好

我设计了一个 PD 器件、并将 TPS2375与60-5V SIMPLE SWITCHER、电池充电器和3V3 LDO 配合使用。 我有两个问题  

1) 1)在 TPS2375上、所有文档都显示桥式整流器仅连接到 TPS2375上的 VSS 并且未连接到系统接地。 是否所有返回电流都流经 TPS2375器件?  

2) 2)在正常负载500-600mah 条件下、3V3的设计要求最大电流为1A。 此设置是否可行?  

仅需说明一下、该示例中未显示 PoE 变压器和终端。  

从左到右工作、以产生备用电池3V3 1A 电流轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1) VSS 和 RTN 之间有一个内部 MOSFET、连接了一个检测、分级和浪涌完成。

    2) 我只能谈谈 PoE TPS2375和直流/直流转换器、看上去一切正常。 不过、我建议使用 TPS23753A 或 TPS23758。  

    请参阅我们的参考设计列表。 我放置了一个链路滤波3.3V 输出和3A 或更低 输出。 有多种设计可满足您的需求。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael  

    感谢您的响应、我试图从隔离式设计的成本和尺寸中分离出来、  

    我正在寻找尽可能小的尺寸设计、而这些变压器的尺寸都不够小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仔细观察所用的变压器、我发现这款器件非常出色、应该能够在 750313109 W我们 的应用中正常工作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、变压器有许多不同的尺寸。 最小的成本是 EP13。 如果尺寸更小、则会更昂贵。  

    以下参考设计外形小巧、采用 TPS23758作为初级侧调节。 这将为您提供用于隔离的最小布局尺寸。  

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010083

    否则、您可以查看我们的降压解决方案。 我们还有一个用于 TPS23755的降压转换器。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师