This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:电源管理论坛(关于 Vgs 输出条件)

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912152/ucc256302-power-management-forum-regarding-the-conditions-under-which-vgs-is-output

器件型号:UCC256302

当退出突发操作时、dV/dt 无法确认、操作由 ISNS 引脚执行。

此时、当 ISNS 引脚的波形达到拐点时、高侧 FET 的栅极将打开。
我认为高侧的栅极将在 ISNS 引脚电压下侧的拐点打开。 是这样吗?
高侧栅极导通时的时序与 ISNS 波形的正常乘积和异常乘积不同。
当通过 ISNS 引脚的电压打开 FET 时、是否存在时序像发送的波形那样变化的原因?
ISNS 以外的其他因素是否会导致高侧栅极以不同方式导通?e2e.ti.com/.../TI_5F00_Inquiry.xlsx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在正常运行期间、我相信您正确的是、当 ISNS 为负时、高侧 FET 导通。

    然而、当两个 FET 在突发模式期间关闭时、它们在初级侧振铃、并且为了防止变压器饱和、当退出突发模式时、另一个栅极打开。  如果 ISNS 极性不正确、UCC256302将调整时序、直到使用适当的 ISNS 电流极性触发高侧和低侧栅极。

    因此、当从突发封装中传出时、当 ISNS 引脚具有长极性时、栅极驱动器可能会开启。  但是、正如您的波形所示、这在三个开关周期中通常是正确的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在发送的正常乘积的波形中、当 ISNS 引脚电压为高电平时、栅极打开。

    当您退出突发模式时、当 ISNS 极性较长时、栅极可能会打开。 这是 ISNS 引脚处于高电平时栅极打开的原因吗?

    此模式在哪些条件下发生?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能回答6月9日提出的问题吗?
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我认为问题是"为什么从突发模式恢复时两个器件之间的运行不同"。

    我想听到你的声音。

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对此进行了进一步研究。  ISNS 引脚用于检测过流、正常运行期间 HO 和 LO FET 导通时不会受到控制。  该引脚监控电流、从而在过流情况下关断 FET。  

    VCR 引脚上的电压实际上根据3V 共模电压和 RFB 上的电压来控制高侧和低侧 FET 的关断。  请参阅随附的介绍 this.e2e.ti.com/.../VCR-Controls-Turnoff-of-the-FETs.pptx 的幻灯片

    UCC256302将监控开关节点、并在  开关节点检测到零电压开关时打开 HO 和 LO FET。  请注意、UCC256302还会在内部调节这些 FET 的导通延迟、以确保体二极管导通时间不会过长。

    请再次研究相关波形、并查看 VCR 引脚和 FB 引脚电压以及 FB 电流、 您应该能够确定 HO 和 LO FET 的栅极驱动关断

    此致、