This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:两个 BQ76940 AFE#39;s 级联

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, MSP430G2955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917244/bq76940-cascading-of-two-bq76940-afe-s

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: MSP430G2955

您好!

我们能够实现基于 BQ76940的15系列智能 BMS。 现在、我们需要使用两个 BQ76940 AFE 级联来实现20系列 BMS。 如果参考原理图可用、请分享

此致

Gururaja K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gururaja、
    感谢您关注 BQ76940。
    请查看 此 E2E 帖子、了解如何堆栈2 BQ769x0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速回复。

     您是否拥有包含 SOC 和 SOH 的 MSP430G2955控制器的参考 BMS 源代码。

    此致

    Gururaja K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guruja、
    我们有 用于 bq76940和 MSP430之间通信 的示例代码、但它不包括监测(无 SOC、无 SOH)。