This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:同步 SVID 和 PMBus 操作

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917196/tps53622-simultaneous-svid-and-pmbus-operation

器件型号:TPS53622

根据数据表中的应用信息、SVID 和 PMBus 可用于 VR13平台。 对于这种情况、是否允许从 PMBus 和 SVID 接口同时运行?

两个需要处理的接口之间是否存在任何数据重叠(例如:寄存器内容)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    SVID 和 PMBus 是两个独立的通道、可以同时工作。 您需要注意的是、VBOOT/Imax/VR 模式设置与 CPU 所需的规格相匹配。

    谢谢