This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:进入不带 SM 总线的关断模式

Guru**** 2600165 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916861/bq40z80-enter-shutdown-mode-without-sm-bus

器件型号:BQ40Z80

尊敬的 TI 专家:

我们已使用 bq40z80开发了 BMS。 它是一个7S1P Lion 应用。

除了 MAC 命令0x0010或基于电压的关断之外、是否还有其他进入关断模式的可能性?

我正在寻找类似于对 PBI 电容器短路的东西(图片中的红线)。

感谢您的帮助。

Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    您无法发送中断来关闭监测计。 如果您想进入紧急关断模式、则会产生中断、但该模式执行的功能与关断模式不同。

    我们不建议短接 PBI 引脚、如果对电源有短期需求、这将导致监测计欠压。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回答。

    目前我无法发送任何命令。

    是否还有其他可能复位或关断 bq40z80?

    BMS 安装在蓄电池上、我无法断开并重新连接。 我相信是这样
    断电和通电将起作用。

    感谢您的帮助。

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    除了 TRM 中概述的方法之外、没有其他方法。 您可以中断主机、然后发送 shutdown 命令。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    好的、谢谢。

    Klaus