This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:模数转换器的分辨率

Guru**** 2562110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916800/ucc21750-resolution-of-the-analog-to-pwm-converter

器件型号:UCC21750

您好!

我想将集成式模拟至 PWM 转换器与独立 ADC 进行比较。 因此、我对集成模数转换器的分辨率感兴趣。 遗憾的是、我在数据表中找不到有关分辨率的任何信息。 您是否有关于该解决方案的其他信息?

在我的小齿轮中、分辨率取决于振荡器 OSC 的频率、如数据表中的图48所示。 您是否有关于此频率的一些信息?

大家好、Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias、

    根据数据表中的公式、隔离式 APWM 通道占空比实际上可以视为与 VIN 的完全线性关系。

    我们不会引用分辨率、它对该 APWM 没有多大用处、因为 VIN 的最小步长很小、由内部比较器的亚稳态决定。 它的结构与 SAR 或 Σ-Δ 等东西完全不同。

    APWM 输出的最小步长更有用(占空比的变化)、我们根据测量值将其称为0.1%。

    与独立 ADC 相比、与逆变器、电机驱动等应用中常见的隔离式 Σ-Δ 等相比、将存在一些差异

    隔离式 Σ-Δ 可用于获得高于 APWM +/- 1.5%的精度或速度、并将输出直接转换为数字。 APWM 输出必须在由另一个 ADC 转换之前进行低通滤波。 例如控制器中的分立式 ADC 或内部 ADC。 APWM 的带宽也存在限制(10kHz)。

    APWM 通道有助于降低 BOM 成本和面积、以便进行不需要超高精度或超高速度的测量、例如直流总线电压、温度监控等 因此、这并不是所有需要隔离式感应的东西的全部内容、例如相电流测量、位置监控等

    关于更多信息、我们有 一份 APWM 准确性报告、我认为这可能会有所帮助

    如果您的问题已经得到解答、请按绿色按钮告知我、如果您有任何其他问题、请告知我们。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias、

    请注意、这是一个隔离式 Σ-Δ:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/amc1303m2510.pdf

    我们还提供了一些参考设计、其中展示了控制器内部 ADC 的运算放大器的模拟感应方面

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010025

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01456

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Dimitri、

    感谢您提供的信息和解释。 这对我们有很大帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias,你的欢迎!

    如果您将来有任何疑问、请随时联系我们。

    最好

    Dimitri