This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:反馈电阻器

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917076/tps543b20-feedback-resistor

器件型号:TPS543B20

您好!

我使用的是 TPS543B20。 在"8.4.16 RSP/RSN 遥感功能"部分、我有两个问题。

如何计算 RSP 和 RSN 上反馈电阻器的值?

2.何时使用反馈电阻器或何时不使用反馈电阻器?

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    首先、让我回答2)-如果您的预期输出电压不等于 "电气特性"第8页中表示的固定电压基准选项之一、则需要反馈电阻器。 表2中也列出了相同的参考选项。 如果您的预期输出是其中一个基准选项、您可以将输出直接连接到 RSP、GND 连接到 RSN、从而通过使用 VSEL 引脚电阻器为您的输出使用相应的基准选项来获得非常好的输出精度。

    但是、如果您从远程负载获取反馈、我们通常建议为 RC 滤波器添加可选占位符、如以下 WEBENCH 设计原理图所示、以帮助滤除任何高频噪声。 该滤波器的截止频率应置于最低的开关频率(Fsw)。 将截止频率设置得太低将在环路交叉频率(通常约为 FSW/10)下向反馈环路引入相位滞后、并影响稳定性。

    1) 1)假设预期输出电压高于可用的电压基准、则需要添加反馈电阻器网络。 输出电压的计算公式为:Vout = Vref *(1 + Rfbt/Rfbb)。 用于 Rfbb 的常用值为10kohm、然后通过求解 Vout 公式、Rfbt = Rfbb *(Vout/Vref - 1)。 请参阅以下 WEBENCH 设计原理图、了解1.8V 输出电压和1.1V 基准电压。

    当使用具有如上所示低通 RC 滤波器 A 的输出电阻分压器时、在设置滤波器截止频率时、应将有效 R 视为 RRES+(Rfbt|||Rfbb)。 同样、低通 RC 是可选的、但如果您稍后发现需要在系统测试期间添加滤波、则建议在电路板上放置占位符插槽。

    此致、
    Kris