This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:使用分流 FET 调光时、输出不稳定

Guru**** 2812045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915445/tps92641-when-using-the-shunt-fet-dimming-the-output-is-unstable

器件型号:TPS92641

下面是原理图:

上面是 HG (蓝色)和 SDRV 的波形、HG 异常、为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要更多信息。

    Iadj 设置为什么?  您能在分流 FET 调光时看到 Iadj 的示波器图片。

    您的输入电压(固定48V?)、LED 电压、LED 电流是多少?

    此外、放大了上述的示波器图片、以查看开关频率、而不是 PWM 频率。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Irwin、感谢您的回复。

    IADJ 设置为250mV、RCS 设置为68m Ω、因此 LED 电流约为370mA、输入电压固定为48V、LED 电压约为36V。

    下面是分流 FET 调光时 IADJ 的示波器图片:

      

     SW 的示波器图片和缩放的详细信息如下所示:

    当分流 FET 导通时、芯片似乎不工作、而当分流 FET 关断时、芯片工作异常。

    期待您的回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当分流 FET 调光 时、芯片必须进入低占空比/频率、因为这是一个同步器件、关断时间电压接近零(分流 FET 导通时的电压和较低的 TPS92641压降)。  这意味着它在低频时打开最短时间。  因此、当分流 FET 导通时、芯片会工作、这通常是窄脉冲。

    有一些事情正在发生。  是输出电容。  尝试删除 C141、C142、C145、C146。  该器件调节谷值电流。  进入分流 FET 模式之前的补偿针对 VLED 进行设置、分流后纹波电流下降。  这会将调节点设置得更高、因此当它重新打开 COMP 时、需要充电才能再次启动。  此外、该输出电容会成为分流 MOSFET 的开关损耗。

    在示波器图中、您可以看到、当分流 FET 关断时、占空比会增加、这是由输出电容器充电引起的。

    数据表中还有一个有关零电流的部分、您可以在该部分附近查看实现情况、尽管它仅对某些器件有用。  请参阅第7.3.4节。

    您还具有非常低的 Viadj 电压、您可能需要尝试更高的电流感应电阻器值、以便 Viadj 不是那么低。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我移除 了 C141、C142、C145、保留了 C146、因此 Cout 现在为0.1uF。  Viadj 现在增加到1V。 电路中添加了750K 的电流。

    所有这些之后、SW 波形如下所示:

    下波形是上半部分的放大。

    根据 波形、SW 的频率现在与 SDRV 相同、但 当分流 FET 导通时、仍然看不到窄脉冲; 当分流 FET 关断时、现在的波形更加奇怪、高侧 MOSFET Q13的温度快速升高。

    期待您的回复。

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否将 ROFF 更改为750千欧或添加了它?  上图"缩放 IN2 "可以将 Vin 和 Vout 添加到其中吗?

    电感器值是多少?

    尝试将 C151从0.47uF 更改为0.1uF。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我添加了 ROFF。

    电感 值为47uH。

    以下图片是输出电压和输入电压:

     在我将 C151从0.47uF 更改为0.1uF 后、SW 的波形变得更糟:

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的负载是什么?  它是如何连接的?  驱动器和负载之间是否存在滤波等问题?

    尝试将 R145从137千欧更改为165千欧左右、您可能会达到 OVP。

    您可能需要增加一点输出电容、0.22uF 或0.47uF、您的开关频率刚刚高于100KHz、因此您的电感器电流纹波为1.33 Apkpk、电流为47uH。  这意味着部分电流纹波是输出端的负电流。 665mA 以下。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负载是一串 LED、数字为12、Vf = 3V、负载直接连接到 CON17、驱动器和负载之间没有任何关系。

    我将 R145更改为180K、分流 FET 关断时的波形现在看起来似乎是这样、但分流 FET 导通时仍然没有脉冲。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没关系。  只有当电流下降时、才会出现关断脉冲。  被分流不会很快下降。  当分流 FET 关断时、通过电流探头查看输出电流会出现此问题。  检查电流是否较低。  这种情况不会发生、因为您以如此低的电流运行、并且纹波相当高。

    您的输出电压将超过42V、并达到 OVP。  更改 R145后、OVP 升高。  它还会稍微影响开关频率、因此您可能需要检查它是否在您想要的位置。

    此致、