This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63050:使用2.2uH 和22uF 输出滤波器

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914379/tps63050-work-with-2-2uh-and-22uf-output-filter

器件型号:TPS63050

你(们)好。

我的客户想检查 2.2uH 和22uF 是否正常。 VIN 为3.3V、输出为3.85V/24mA。 22uF 是6.3V 陶瓷电容器。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我们没有验证这种组合。 由于此应用中的输出电流很小、因此可能可以、但客户需要验证其系统的稳定性和纹波。

    除了22uF 电容器外,是否有任何电容器并联但与负载关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我觉得这个问题已经解决了、所以我关闭了这个帖子。 如果没有、只需在下面回复即可。