This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式直流/直流升压转换器+控制器

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, PMP20657, PMP6712, LM5122, LM5045, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914040/isolated-dc-dc-boost-converter-controller

主题中讨论的其他器件:UCC28951PMP20657PMP6712LM5122LM5045UCD3138

您好!

我们需要为我们的项目之一选择合适的拓扑和适当的控制器,并具有以下规格:是否有人对拓扑和控制器有任何建议/建议?

输入= 24V,输出= 70-90VDC,500W,隔离式,效率> 90%

提出以下问题:

-您建议使用哪种拓扑?

- TI 为该解决方案提供了什么控制器? 数字还是模拟? 什么器件型号?

感谢紧急响应。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    对于500W、建议使用全桥 拓扑;
    为了获得最佳效率、建议使用移相全桥;
    对于高达7A 的输出电流、也建议采用同步整流。

    因此、我们以 UCC28951结束- PMP20657展示了您的功率范围内的400W 全桥;
    PMP6712显示了针对更大输出电压的同步整流。

    除了模拟控制之外、还可以使用 C2000进行数字控制、但这需要额外 的 C++软件工作。
    使用 UCC28951、您将达到90%以上的效率、预计达到93%至95%。

    随附了对功率级的简短分析。

    此致、Bernd

    e2e.ti.com/.../PSFB_5F00_Gemini1000.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Bernd! 该项目对成本非常敏感。 话虽如此,有以下问题:

    -半桥或推挽式解决方案不会更便宜?

    - TI 是否为 升压隔离式直流/直流转换器提供任何评估板? 似乎大多数隔离式评估板都是为降压解决方案设计的。

    -您是否建议电流馈电或电压馈电解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、拓扑可以是推挽式、Weinberg、半桥和全桥;
    为了获得最佳效率、我会选择移相全桥-此处我们的控制器支持同步整流;

    为了实现最低成本和简单性、您可以分析推挽式拓扑;
    适合低电压输入、两个 FET 均为低侧驱动、仅变压器需要中心抽头。
    变压器略大、仅使用一半的绕组。

    我们期望效率略低于90%、并附加了功率级分析、此致、Bernd

    e2e.ti.com/.../PP_5F00_Gemini1000.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面我可以看到 BOOST、到目前为止、我认为隔离是一个主题;
    如果不需要隔离、我会选择使用 LM5122的多相升压转换器;
    控制器可处理高达100V 的输出电压、并具有多相特性。
    我将使用两相解决方案开始我的评估、以实现最低的成本。

    占空比约为70%-使用三相解决方案可消除纹波。

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     很高兴找到这个主题!

    我希望设计一款"智能"隔离式24V (标称值)至48V、500W 直流/直流转换器。 我有兴趣详细了解上述具有 UCC28951解决方案的 C2000、该解决方案效率极高。 我以前从未使用过 C2000器件、也曾寻找过一些参考设计、但直到我完成此主题后才发现任何内容。

    谢谢、

    Kurt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurt、

    通常、对于500W 全桥、我会选择 UCC28951;
    在24V 输入下、使用 LM5045的硬开关全桥也能正常工作。
    UCC28951的优势在于可轻松控制同步整流器。

    如果数字控制是一个主题、我们将会介绍 C2000或 UCD3138;
    对于 C2000、您使用 C++处理信号处理器;
    对于 UCD3138、您使用固件编程处理 ARM7。

    有关一般信息、请查看过去的电源设计研讨会、
    您将找到一组有关数字控制的白皮书。
    2007年、我自己在欧洲的 PSDS 上展示了一个电信整流器。
    在过去的十年中、我们在此基础上添加了更多主题:

    www.ti.com/.../login.shtml 电源设计研讨会

    请选择主题"数字控制"

    此致、Bernd