This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:电源或功能

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7480, TPS25940, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916552/tps25982-power-or-functionality

器件型号:TPS25982
主题中讨论的其他器件:LM7480TPS25940

尊敬的团队

我想在使用两节电池供电或供电的情况下使用两个 TPS259824器件(我喜欢该器件的特性:极低导通电阻、低导通和关断 Iq 等)

建议使用两条相同的路径、这两条路径由前端 LM74700理想二极管控制器(用于反向电池保护)和 TPS259824组成。  

建议将 TPS259824的输出直接连接在一起。 请注意、在某些时候(在电池热插拔期间)将不存在一个电池

将使用 TPS259824上的使能输入根据需要打开和关闭每个路径(将以重叠方式执行此操作以确保输出的电源连续性、因此系统有时会处于电源或情况。

为了满足 TPS259824最大输出电压范围的规格、我建议添加低压降肖特基二极管与 TPS259824中的体二极管并联(以确保器件关断时输出电压绝不超过 Vin +0.3V)

我知道 LM7480器件、但由于尚未量产、因此目前似乎不是我的选择。

TPS25940也被考虑用于此项目、但可能更喜欢高于解决方案、因为它可能提供较低的导通电阻解决方案。

如果上述使用 LM74700和 TPS259824的双路径并连接在一起输出的建议是可以接受的、您能否提出建议?

感谢您在这方面的考虑。 James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您能不能告诉我您的以下系统规格、

    Vin (max)=

    每个路径中的最大负载电流=  

    最大 Cout =

    所需的最小 Rdson / FET 上允许的最大压降=  

    您与我们分享的有关应用和需求的信息越多、我们就能更好地从我们的产品系列中为您推荐合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    感谢您的及时响应。

    最大输入电压= 16V (每个通道上的输入为额定12V 电池、但这些电池电压可能会由于刚刚关闭电荷而升高)

    每条路径中的最大 I 为4.5A、但每条路径的标称 I 约为1A

    在最终设计测试中仍需确定最大 Cout、但可能不超过1000uF

    在每个路径中的电流为1A 时、理想情况下、压降(从电池到组合输出)为最大0.05V (此设计对能源敏感)。

    还希望通道导通时每个通道的静态电流在理想情况下不超过3mA、通道关断时理想情况下不超过1mA (同样、由于是一种能量敏感型设计)

    每个通道都需要独立打开/关闭。 还需要电源或功能来实现单个电池的热插拔、并允许根据需要通过不间断输出切换每个电池的能量消耗。

    输入必须能够防止电路意外连接反向电池电压。

    提前感谢 您的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的详细回答。 我同意您的意见、即 LM74700 + TPS25982将是符合您所需规格的最佳解决方案。

    如果您有任何疑问、请告诉我。