This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5067:接近 VZ 的 Vin 的 Rin 计算

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917161/lm5067-rin-calculation-for-vin-close-to-vz

器件型号:LM5067

您好!

对于输入电压小于12.35V 的输入电压、不需要输入电压、但如果输入电压非常接近 VZ、会发生什么情况?

为使器件正常工作、允许的内部 Vcc 范围(最小值-最大值)是多少? 数据表中未指定该值。

我需要计算12V 至18V 输入电压范围内的 Rin。

此致、

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Marco:

    内部 Vcc 电压应大于8.7V ( 在数据表中定义为 POREN)以启用器件中的所有功能。 因此、对于您的 Vin 范围、可以计算为=(Vinmin- POREN)/ 2mA = (12V-8.7V)/2mA =  1.65k Ω

    在最大输入电压下、拉电流为(18V-12.35V)/1.65k = 3.39mA。  

    如果不清楚、请告诉我。

    此致、Rakesh