This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:TPS61178设计支持

Guru**** 2401985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178, TPS43060, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917024/tps61178-tps61178-design-support

器件型号:TPS61178
主题中讨论的其他器件: TPS43060LM5155

您好!

我想设计一个闪光灯产品、输入设备是锂离子电池(4.2V、5000mAh)、输出是 LED 12V 5A。 您认为 TPS61178适合此项目吗?  

我使用 EN 引脚来控制输出电流? 我想为 EN 引脚提供 PWM、并更改占空比以降低输出电流(1000%至10%)。 您认为这个想法是可以的吗?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    TPS61178无法输出60W 的大功率。 您可能必须使用升压控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    抱歉、拼写错误、输出应为6V 5A 或12V 2.5A。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    对于 TPS61178、30W 的输出功率仍然微不足道。 它能够为30W 功率供电、但 IC 温度可能会在30W 时很高。

    另一种解决方案是使用升压控制器、例如 TPS43060、LM5155。

    使用便宜的升压转换器 TPS613222A 为 VIN 引脚供电。 将电感器连接到锂离子电池。