This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:过孔数量

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916729/tps25942a-the-number-of-vias

器件型号:TPS25942A

大家好、

 

在布局示例中、有六个过孔、但客户设计了布局、由于过孔尺寸的原因、它们只能放置两个过孔。

如果电路板仅放置2个过孔、是否存在任何问题?

另外、请告诉我如何确定过孔的数量。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、

    您是否指的是信号接地层上的过孔?  

    该 PowerPAD 必须使用多个通孔连接到 PCB 接地层、以获得良好的热性能。 通过更多的过孔将顶层接地平面连接到底层接地平面有助于将热量传输到底层。  

    电路板上无需固定数量的通孔。 只是 GND 平面上的过孔数量越多、热量就越多地传递到底层、IC 的 RQJA 就越好。 如果只有2个过孔、则意味着 IC 的 RQJA 会稍微降级。  

    尽量增加过孔数量和 GND 平面面积、以改善 IC 的 RQJA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

     

    客户将使用 φ0.4作为通孔。

     

    请问客户应该放置多少个过孔?

    如果客户只有2个过孔、RQJa 会重新分级多少?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、

    使用过孔数量信息很难估算 RQJA、因为它取决于许多参数、例如铜厚度、铜平面面积、系统中的气流/冷却等。 估算 RQJA 的可靠方法是在构建电路板后测量它(对于已知的器件功率损耗,温度上升的幅度是多少?)。  

    为供您参考、我们在数据表中提到了在标准 JEDEC 板上测量的 RQJA 值。

    如前所述、您唯一可以做  的就是尽可能地增加过孔数量和 GND 平面面积、以改善 IC 的 RQJA。