This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-N:超出绝对最大输入电压的预期影响

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916535/lp2951-n-expected-effects-of-exceeding-abs-max-vin

器件型号:LP2951-N

团队、

我的客户正在使用 LP2951ACMM-3.3。 标称 Vin 为10V。

作为故障注意事项的一部分、他们希望知道超过绝对最大 Vin 时器件的行为-> Vin =38V
可以销毁设备。

器件是否会将输入电压传递到输出?
您是否有任何可能发生的情况?

谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franziskus、  

    当 Vin>38V 时、您更有可能损坏输入引脚上的 ESD 结构、这可能导致 Vin 接地短路故障。 同时、导通 FET 上的应力也可能导致 Vin 到 Vout 故障。  

    器件是否会将输入电压传递到输出?

    是的,当导通 FET 损坏时可能会发生这种情况。

    您是否有任何可能发生的情况?

    故障机制相似,但发生故障的电压可能因部件而异,我对此特定部件没有经验。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的回答!

    只需澄清一点:您的考虑因素是否适用于 Vin>38V 或 Vin>30V?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 Vin 上的绝对最大值为30V、任何超过30V 的应力、您将面临损坏器件的风险、如我之前所述。 随着输入电压的升高、损坏的可能性将会显著增大。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jason!