This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921A:tps25921

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916826/tps25921a-tps25921

器件型号:TPS25921A

尊敬的专家:

我的客户正在寻找一个电熔丝解决方案、此解决方案可在50ms 内以400mA 电流关断。 请分享您的建议、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵敏琦、

    您能否详细说明一下400mA 关断意味着什么、

    • 您是否希望电子保险丝在50ms 内以400mA 的电流关闭以应对过流事件?
    • 或者 是否希望电子保险丝在50ms 内以400mA 的电流关闭输出短路事件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    对于过流事件、客户需要在50ms 内以400mA 的电流关闭。 他们在之前使用 TPS25921、但在测试之后发现、需要用>1s 来关闭电子保险丝、这无法满足需求。 请分享您的建议、谢谢。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵敏琦、

    了解我们的器件对输出端短路的反应非常重要。

    • 在输出端施加短路时、从 IN 流向 OUT 的电流会快速增加。 如果电流超过1.5 x ILIM、该器件会使用快速电流钳位电路来调节电流、使其比标称过流响应时间(tLIM)快。 该器件不会完全关断功率 FET、以确保在瞬态过流或电源瞬态时提供不间断电源。 一旦器件处于限流模式、它将仅在器件结温达到热关断阈值(TSD)时关闭。
    • 件达到热关断所需的时间取决于各种参数、例如输入电压、电流限制设置、RQJA 和环境温度。

    如果所有参数(Vin、电流限制设置、RQJA 和环境温度)均为低电平、则器件需要更多时间来获取 TSD 并关闭。 同样、要使器件以更快的速度关闭、这些参数需要更高。

    我们的所有电子保险丝器件的行为与输出端的短路类似。

    有一个器   件 TPS255x 在发生短路事件后从进入电流限制模式经过7.5ms 的固定持续时间后关闭。 您可以检查 此器件是否满足其要求。