This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:使用 TPS25942A 在两个不同的电源之间进行选择

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TPS22953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916793/tps25942a-using-tps25942a-for-selecting-between-two-different-power-sources

器件型号:TPS25942A
主题中讨论的其他器件:TPS61089TPS22953

您好!

我的电路中有两个不同的5V 输入电压、其中一个来自适配器、另一个来自 USB type C 连接器。

我正在考虑将 TPS2594x 用作我的电路中的电源多路复用解决方案。 我有两个问题:

1-这是基于我的电源(我的电路上的最大电流大约为2A)的良好解决方案吗?

2 -由于 PCB 尺寸在我的项目中至关重要、我应该单独使用 TPS2594x 的输出电容器还是可以在它们之间共享输出电容器? (我是说 C2、C3、C4、C8、C9、 TPS25942xEVM 原理图中的 C19电容器。)

我还在电路中使用 TPS61089作为升压转换器、因此、如果出现反向电流、电压或浪涌电流、我不想损坏连接到电路板的 USB 器件。

感谢您提前观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 e2e!

    1.是的 TPS25944x 可用于多路复用配置。    您可以查看数据表中的"10.3.1.2优先级电源多路复用器运行"部分。  

    在电源多路复用配置中、器件输出被连接、这意味着输出电容对于两个电子保险丝是共用的。  

    如果您可以共享系统的方框图,我们将能够更好地评论您的系统保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    这是我的电路的整个电源部分方框图、如果您发现任何问题或有任何建议、请告诉我。  

    由于快速切换在我的设计中并不重要、我可以使用 TPS22953而不是 TPS25942吗?
    如果使用 TPS22953、是否会失去任何保护功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享方框图。 我在该配置中看不到任何问题。 在您的系统中设计 TPS25944x 时、请注意以下事项:

    1. TPS25944x 在输入电压为20V 时的最大额定电压
    2. μs 反向比较器控制内部 FET、并在输出电压 V (OUT)超过输入电压 V (IN) 10mV (典型值)且持续1 μ s (典型值)时关闭 FET。 这可以防止大量电流灌入输入侧、从而防止对 TPS2594xx 输入侧的器件造成损坏。 但是、(V (OUT)- V (IN))/ RON)的反向电流应从输出流向输入、从而在器件上建立–10mV 的反向电压 V (REVTH)。 反向电压 mΩ 所需的反向电流典型值为–10mV/ 42 μ A =–238mA
    3. TPS25944x 不直接支持反极性保护。 如果您有机会以反极性连接输入、则需要在 IC 的返回路径中添加一个信号二极管、如数据表的"10.3.1.4反极性保护"部分所示。 在这种情况下、还应在输入端添加双向 TVS、而不是单向 TVS、以实现瞬态电压抑制。