This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:与 LM74810-Q1相比

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1, LM7481-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917099/lm7480-q1-vs-lm74810-q1

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件: LM7481-Q1

您好!

您是否有 LM7480-Q1和 LM74810-Q1之间差异的比较表?

此致、

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    LM7480-Q1和 LM7481-Q1之间的区别在于电荷泵和 DGATE 栅极驱动能力。

    LM7481-Q1是能量电荷泵的5倍(LM7480-Q1具有600uA 电荷泵、但 LM7481-Q1具有3000uA 电荷泵)。

    这使得 LM74810-Q1能够(在电池线路上)对高达200kHz 频率的交流叠加纹波电压进行有源整流。

    基本上、建议将 LM7480-Q1用于接近100W (或更低)的 ECU 电源应用、而对于大于100W 的 ECU 应用、建议使用 LM7481-Q1。

    否则、LM7481-Q1的其余部分的行为与 LM7480-Q1相同。

    此致、

    Kari。