This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176EVM-HP:LM5176

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176EVM-HP, LM5118, LM5170, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916734/lm5176evm-hp-lm5176

器件型号:LM5176EVM-HP
主题中讨论的其他器件: LM5118LM5170LM5176

您好!

我的应用具有以下规格:

输入- 10-60VDC

输出- 24VDC/20A

我能否使用 LM5176EVM-HP 两块板并共享电流并联来验证设计并根据结果和性能进行定制?

如果有的话、您能推荐这家酒店。

此致、

Lakshmikanth。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshmikanth、

    我认为您应该使用支持输入电压范围的器件、如 LM5118或 LM5170。

    LM5176的最大建议输入电压为55V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的回复。 对于更高的负载电流、我找不到该芯片组提及的任何参考设计或 EVK。

    我的想法是使用 EVK 进行测试并进行定制。 缩短设计周期。 但是、即使在我们的情况下、60V 也是最坏情况下的输入、典型电压为48V。

    请分享您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshmikanth、

    如果您可以确保应用中的电压不超过55V、则可以使用 LM5176、然后我不会并联2块电路板、而是使用 LM5176EVM-HP 对额定功率进行实验。 同时、您可以使用 Webench 创建额定功率的设计、并在理论上进行实验、最后在 EVM 上尝试此电路、或根据您的 Webench 结果订购设计。