This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72445:有关 sm72445芯片某些功能的问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916701/sm72445-questions-about-some-functions-of-sm72445-chip

器件型号:SM72445


在阅读数据表以测试 sm72445芯片的适用性时、会出现以下问题并提出疑问。
请回答我的问题。
谢谢你。

1. sm72445的 PM 运行是否在正常条件下(除启动或瞬态状态外以额定功率运行)而不是启动运行?

2.如果 PM 运行即使在正常条件下也能正常运行、如何根据太阳辐射和温度变化来跟踪 Vmpp 值变化?

3.为了在正常情况下运行 PM,是否必须插入两个额外的 PM MOSFET?

4、如果 PM 在正常条件下工作、是否仅在输入电压和输出电压完全相同时工作? 或者、如果差值落在特定值(mV 或 UV)内、它是否起作用?

5.是否有任何 TI 芯片产品在没有两个额外 FET 的情况下在正常条件下运行 PM?

谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeong、

    我认为、如果您通读数据表第7页的"概述"部分中的文本并查看图8中的文本、您的大多数问题都会得到解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经阅读了数据表。
    不过,我不能就上述问题作出明确的结论,所以我在这里问了他们。

    如果了解芯片的人能做出回应、我将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeong、

    1、3和5。 是的。 SM72445不需要专用开关即可实现面板模式。 可以控制四个降压/升压开关以实现 PM。 专用开关可用于实现更高的效率。

    2.进入面板模式后,每60秒进入一次 MPPT 模式,最多4秒,检查转换器是否在最大功率点运行

    当启用面板模式时、电源的功率变化了 x%。 此百分比可在 ADC 通道2上设置

    4、集成到芯片中的是一个8通道10位 A/D 转换器、用于感测输入和输出电压、电流以及 IC 配置。 外部可编程值包括最大输出电压和电流以及压摆率、软启动和面板模式的不同设置。