This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:电流测量漂移和高达400mA 的波动

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916425/bq76925-drift-in-current-measurement-and-fluctuation-up-to-400ma

器件型号:BQ76925

大家好、

我将 BQ76925与6节锂离子电池搭配使用。 我的电流测量有两个问题。

1:我的电流测量值波动很大(高达400mA)。

2.当施加电流后电流达到零时,SENSEN 和 SENSEP 不相等。

我尝试重新校准 SENSEN、然后只有它变得相等。 我应该多久更新一次 SENSEN?它应该是相对于电流还是温度?

如何减少波动和漂移? SENSEN 的重校准是否是正确的解决方案?

提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raam、

    BQ76925没有针对无电流的 VIOUT 的规格。  它将随着基准选择而显著变化、但在选择后将具有容差。 VIOUT 的预期用途是将 SRP 的值与 SRN 进行比较。  这些值越接近、电流测量结果就越好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 我想我应该细化我的问题、并对其进行一点解释。

    在0A 时、当我使用(REFSEL=1) 3V 基准时、我获得2V 的偏移。 根据数据表、当不消耗电流时、SRP 和 SRN 应相等(两者应提供可比较的相等电压)。

    在我的测试中、汲取50A 的高电流后、当我移除负载时、我看到 SENSEN 和 SENSEP 之间存在差异、即使我消耗的微安小于传感器的灵敏度、我的读数也为1.7A。 但是、当我再次更新 SENSEN 时、SENSEN 和 SENSEP 之间的这种差异会得到纠正。

    根据数据表 p.no:BQ76925数据表的16、第8.3.2.3节。 我读取 SENSEN w.r.t 并定期将 SENSEP w.r.t 读取到 VSS。 当发生环境变化(数据表中使用的字)时、我假设 这是温度变化。 只要温度上升/下降5度、我就会更新 SENSEN。

    此外、我得到波动的读数、失真高达400mA、对于电流积分而言非常大。  

    我的问题是

    1. SENSEN 值的更新频率如何?

    2.是否还应根据施加的电流进行校准,因为这可能导致温度升高? 如果可能、请告诉我间隔。

    3.如何在不波动的情况下获得稳定的读数(在输入滤波器的6tau 后读取该值)

    提前感谢您。