This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27342:LM27342负载调节

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27342

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917000/lm27342-lm27342-load-regulation

器件型号:LM27342

我们使用的是具有12V 输入和10V 输出的 LM27342。

输出负载范围为0.2A 至1.6A。 从最小负载到最大负载、输出电压下降约5%。

LM27342的负载调节能力是多少? 5%是否良好? 我们可以期待什么?

我在数据表中找不到任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     

    这看起来很好、为了验证、您是否可以在100mA 至2A 的负载瞬态以及2A/us 的压摆率下实现负载瞬态。 该值应小于150mV 的纹波。

     

    谢谢

    Tahar