This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:VBUS 值范围

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916653/bq25710-range-of-vbus-values

器件型号:BQ25710

您好!

希望了解一下 VBUS 值的范围。 根据数据表、VBUS 上的电压额定值范围为3.2V - 19.52V

但是、我想问该范围如何偏离建议运行条件(0 - 24V)中规定的范围:

据我所知、VBUS 可通过 JP7连接到 VIN、所述的输入电压范围为3.5V 至24V、因此我假设 VBUS 应该能够升至24V。

提前感谢您的澄清。

此致、

套件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    套件、

    我相信您会混淆两个不同的参数。 VBUS 输入的电压范围为0至24伏。

    VIREG_DPM_RNG 是指输入电压调节环路的工作范围。 该环路用于 DPM 输入电压调节和 OTG 输出电压调节。  

    在正向模式下、如果输入电压尝试降至低于输入电压调节设置、充电器将降低充电电流。

    我希望这澄清了你的问题!

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    感谢您的沟通。 啊,是的,我现在明白了,很抱歉混音。

    此致、

    套件