This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565208:过压测试

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915872/tps565208-over-voltage-test

器件型号:TPS565208

如何测试过压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用高于目标输出的外部源、该外部源通过10kohm 等电阻器连接到输出端。 此外、您还可以使用连接到 FB 引脚且应高于 Vref 的外部源。 这两种方法都可以看到 OVP 行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    使用直流电源向 FB 引脚添加1V/2V 电压。 看不到 OVP 行为。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung、

    您是否上传了一些波形? 链接看起来已断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、从 Vout 波形中、我们可以看到器件在 FB 为高电平时已经采取了措施。 (输出电压下降或开始下降)

    您还需要知道的一点是、OVP 保护不是闭锁保护、这意味着当保护触发条件消失时、器件将再次开始切换。