This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513EVM-014:UCC23313:光耦合器的开关频率范围

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916790/ucc23513evm-014-ucc23313-switching-frequency-range-of-the-optocouplers

器件型号:UCC23513EVM-014
主题中讨论的其他器件:UCC23513

大家好、
我查看了第6.2节:输出分离电源、我有一些问题:
单电源和双电源有何区别? 如果我们讨论分离电源操作、单电源的用途是什么?
2.在第一种方法(单电源)中、齐纳二极管和电阻分支的用途是什么? 从二极管的规格来看、它似乎是针对低于-5V 的 VSS 电压提供保护、那么为什么该电阻器与 VCC 串联?

此致、

Shay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shay、

    欢迎使用 e2e、感谢您关注我们的产品!

    有时、在驱动 IGBT 和 SiC MOSFET 时、您需要在关断时从栅极到源极产生负电压、以确保它们保持关断状态、尤其是在开关节点是压摆电压时(例如在半桥应用中)。

    因此、我们提供了两个选项-您可以输入两个单独的电源来生成负偏置、或者、您可以使用齐纳二极管电路在电路板上生成负电源来提供负偏置。

    如果您有其他问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shay、感谢您的提问

    [引用用户="Shay Borenshtes]1. 单电源和双电源有何区别? 如果我们讨论分离电源操作、单电源的用途是什么?[/报价]

    UCC23513是一款单输出驱动器(一个 OUT 引脚)。 本节讨论单极电源所需的外部元件的差异

    单极电源只有一个正电源。 这意味着当驱动器关闭 IGBT 时、它会将栅极下拉、使 VGE=0 (或者在 MOSFET 情况下、VGS=0)

    例如、单极电源可能如下所示:

    • VCC 引脚->+15V
    • VEE 引脚-> GND (连接到 IGBT 发射极/FET 源极)

    双极电源提供正负电源、以接地/发射极/源极为基准。 这意味着当驱动器关断 IGBT 时、它提供负偏置、这意味着 VGS/VCE 实际上是负的、因此您可以说 IGBT/FET 比单极电源更关断。

    例如、双极电源可能如下所示:

    • VCC 引脚->+15V
    • VEE 引脚->-5V (以 IGBT 发射极/源极为基准)

    在关断时提供负偏置的目的是什么? 当 IGBT 关断时、IGBT/FET 栅极在每个周期下拉为低电平、VCE 会快速尖峰、从而产生较大的 dv/dt 瞬态、该瞬态会通过器件的米勒电容耦合、向栅极注入一些电流会导致栅极电压上升。

    虽然 dv/dt 本身有可能通过超过 VCE 限值来损坏器件、但在开关时可能会导致其他高 dv/dt 问题。

    这可以通过 Q=CV -> I=C*dv/dt 来理解。 当晶体管切换为"更硬"(灌电流更大)或总线电压更大或米勒电容器更大(器件尺寸)时、注入电流更大、并且增大了向上摆动栅极电压并错误地打开器件的可能性。

    例如、如果低侧器件误接通、则 VBUS 与地之间基本上存在短路、这种情况非常糟糕。 至少会损坏开关。 因此、您确实需要确保这些开关保持关闭状态。

    因此、双极电源很重要、通过将栅极电压拉至源极以下、可以确保器件在注入电流流经米勒钳位的情况下保持关断。 米勒钳位也有助于实现这一目的(但这不是该器件的一项功能)。 米勒钳位也可与双极电源结合使用。

    [引用用户="Shay Borenshtes">2. 在第一种方法(单电源)中、齐纳二极管和电阻分支的用途是什么? 从二极管的规格来看、它似乎是针对低于-5V 的 VSS 电压提供保护、因此为什么该电阻器与 VCC 串联?[/quot]

    与单极电源相比、使用双极电源可能会增加系统的成本和尺寸、因此有时设计人员可能不希望使用双极隔离电源。

    EVM 中的齐纳二极管选项是一种变通办法、可通过单极电源获得负导通偏置、主要是安装了 C6/C7/D2。 下面 的 EVM 文档为其设置了屏幕上限。

    查看它的更好方法是从下面显示的不同器件数据表中获取、以便我们更好地了解它如何连接到电源开关。

    齐纳二极管的真正用途与保护没有任何关系。 请密切注意下面的单极电源(25V)、Ca1、Ca2、Rz 和齐纳二极管。
    齐纳二极管本质上强制 VSSA 以开关源极/发射极以下的齐纳压降为基准。 (或该二极管的任何齐纳钳位电压)
    您可以看到、这意味着我们可以仅使用单极电源有效地实现负下拉偏置。

    值得注意的是、该配置确实需要一些电流通过 Rz "泄漏"、以便像这样钳制发射器和 VSSA 之间的电压。 因此、该设置的主要缺点是无法使用高侧驱动器常用的自举电源。

    使用单个单极电源并在高侧使用自举(未在 EVM 中实现)获得负导通偏置的拓扑如下所示。

    但它有挑战。 除非占空比是固定的(50%)、并且确实需要一些微调、否则不能使用。

    希望这能解答您的问题。 如果有、请单击绿色按钮通知我。 在使用 UCC23513EVM 时、如有任何问题、请随时向我们提出。

    最棒的

    Dimitri